This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65721:DCDC 胜出#39;t 关闭:(

Guru**** 2547740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65721EVM-516, TPS65721, TPS65217, TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744195/tps65721-dcdc-won-t-turn-off

器件型号:TPS65721
主题中讨论的其他器件: 、TPS65217TPS65218D0

我的目标是、一旦电池从交流电充电完成( 交流电将保持连接)、就关闭 DCDC1。

但是、如果交流电通电、我无法使 DCDC1关闭。   设置如下所示:

PB_IN 引脚始终保持上拉至 VSYS。

我设置 DEFDCDC1.B7=0 (这允许通过引脚进行控制) 、然后驱动引脚 HOLD_DCDC1为低电平。  

这应该会关闭 DCDC1。   当交流电耗尽时、它确实会关闭。  但在交流电通电时、它不会关闭。   

有人有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ChipChucker、

    遗憾的是、我之前在 TPS65721EVM-516上对此进行了测试、并验证了在施加交流电源时 TPS65721的 DCDC1和 LDO1无法禁用。 我知道数据表中应明确说明这一点、但数据表尚未更新以进行澄清。

    需要回答的问题是:施加交流电源时、禁用 DCDC1和 LDO1有什么作用?

     当有交流电源时、保持 DCDC1和 LDO1始终开启的简单逻辑解释是交流(线路电源)随时间推移具有无限电流能力、但如果 DCDC1和 LDO1始终保持开启、电池将放电。 我同意您的观点、即它与数据表不匹配、但在我看来器件正常工作:当施加交流电源时、HOLD_LDO1和 HOLD_DCDC1输入引脚和数字位会被忽略。

     

    观察到的逻辑是一个3输入或门、对于 DCDC1和 LDO1是相同的:

     

    如果(交流电源= 1 || HOLD_DCDC1位== 1 || HOLD_DCDC1引脚== 1)

               { DCDC1 =开}

    否则     DCDC1 =关闭

     

    如果(交流电源= 1 || HOLDO1位= 1 || HOLDO1引脚= 1)

               { LDO1 =开}

    否则     LDO1 =关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian。。。 感谢您的快速而明确的回答。

    >AC (线路电源)在一段时间内具有无限的电流能力。

    唉、我不 是:我们的"AC"由一组18650节电池(或其中一个 USB PowerBanks)供电。  :(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ChipChucker、

    还有其他具有类似功能的 PMIC、允许您通过 I2C 手动禁用直流/直流和 LDO。

    TPS65217与 TPS65721相似、并且器件型号也非常相似。

    TPS65218D0不包含电池充电器、但是此类器件的下一代产品。 此器件需要外部电池充电器。