This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:电压精度问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729252/bq28z610-the-voltage-accuracy-issue

器件型号:BQ28Z610

你好。

  我在2节电池组上使用 BQ28z610。  我发现数据表中有三个准确的信息:

精确的电池测量±1mV、同时进行 V 和 I 测量。

µV 失调电压误差< 1 μ V (典型值)的高精度库仑计数器。

3.此器件使用 Impedance TrackTm技术来测量和确定电池单元的可用电量。 使用此方法实现的精度在电池寿命期间优于1%的误差。

现在、我想知道 以下情况下的电压精度:

1.电池充满电后的精确度是多少?

2.工作温度范围(-40°C~+85°C)内的精度是多少?  电池电压、电流采样电压的精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.对于报告的容量以及 RSOC、满电后电量监测计的精度应在+-1%以内。
    10µV -40°C 至+85°C 的工作温度、电池电压的预期精度在+-10mV 以内、电流采样电压精度应在+-μ V 以内。
    此致、
    Swami