This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:镍氢电池

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713B, BQ25713, BQ25700A, BQ25703A, BQ25710, BQ25708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744478/bq25710-nimh-battery

器件型号:BQ25710
主题中讨论的其他器件:BQ25713、 BQ25700A、 BQ25703A、BQ25713B 、 BQ25708

我正在考虑使用此部件或 BQ25713为镍氢电池组充电。 根据 Joel H.的评论、您是否有设计参考(硬件和软件)来控制镍氢电池组的充电和电量监测、以避免从头开始?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elder、  

    我们没有任何用于控制镍氢电池充电曲线的参考软件。 在硬件方面、BQ25713的配置几乎与 EVM 相同。 唯一的考虑因素是 CELL_BATPRES 引脚配置。 由于此引脚主要用于为不同的锂离子电压设置默认电池电压调节阈值、因此您需要更改此阈值以考虑您的镍氢电池电压。

    要进行软件操作、您可能需要选择监测计来在电池的工作范围内进行操作和测量。 您可以将此处的监测计与控制器一起用于实施充电终止状态机。 您需要参考您的镍氢电池规格来定义充电终止的方法。

    对于镍氢电池终端、常见的技术是1)基于温度变化、2)基于电压变化、以及3)基于安全计时器。 同样、请参阅您的镍氢电池规格。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    非常感谢您的快速响应。 我将更深入地研究数据表、并尝试让 EVM 与充电器配合使用。

    BR。

    较旧。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel、

    还有一个问题。 查看 BQ257xx 充电器之间的比较表、除了 I2C 与 SMBus 之外、还有一些其他(显然很小)差异、它们非常相似。 我可以选择进行初始评估/评估(通过购买 EVM)、还是有一个更适合特定应用?

    谢谢、

    较旧。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elder、

    有4种不同的产品都包含这些数字、但我将它们分成两个主要器件
    BQ25700A 和 BQ25703A
    BQ25710和 BQ25713

    有一些类似 BQ25708和 BQ25713B 的器件、但不会针对您的应用查看这些器件。

    BQ2570xA 是 BQ2571x 的早期版本、后者在该版本中添加了更多功能/特性、例如直通模式和 VAP 模式。

    正如您所说、该系列中的不同之处在于 SMBus (257x0)或 I2C (257x3)接口。 为了简单评估 EVM、任一器件都可以工作、但如果您最终想将 EVM 整合到应用的某种原型测试中、我会学习 I2C 版本、因为 I2C 比 SMBus 更容易让您的 MCU 与之通信。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel、这个信息很好。

    非常感谢。