This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:AN-1484中的 Cin 和 Cout 可以使用 e-cap 和#39

Guru**** 2496895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729425/lm3478-can-i-use-e-cap-s-for-cin-and-cout-in-an-1484

器件型号:LM3478

你(们)好

我使用"设计 SEPIC-转换器"应用报告(AN-1284: http://www.ti.com/lit/an/snva168e/snva168e.pdf)制作了 SEPIC 转换器。

由于在我的设计中、Cin 和 Cout 的电容为10uF、是否可以使用电容或电容是否有脉冲波?

谢谢、Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Short Namer、

    感谢您的关注。 这些电容器可以是电容器。 由于这是一个开关模式转换器、有高纹波电流将流经这些电容器、尤其是 Cout、因此低 ESR 很重要、这些电容器的纹波能力也很重要。 我们通常建议使用与 e-cap 并联的陶瓷电容器来提高纹波能力和能量保持时间。

    谢谢、
    Youhao Xi