This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750EVM-837:SoC 根据电池电压不工作

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729323/bq27750evm-837-soc-not-work-according-to-battery-volatge

器件型号:BQ27750EVM-837
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

您好!

我遇到了与 SOC 相关的问题。 当我通过连接电阻负载对电池放电时、SoC 的降压速度快于电池电压。

有时 SoC 变为0%、电池电压为3.5伏。

在我的项目中、大多数参数基于 SOC。 例如:如果电池的 SOC 为0%、则系统将关闭、但电池关断阈值为3伏、这意味着电池有一些备份来运行系统、但 SoC 根据电池电压不工作。

请建议我做什么。

此致  

Rahul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Rahul
    您需要确保使用正确的化学 ID。 请查看我们的 gpcchem 工具、了解如何执行该操作。
    获得正确的化学 ID 后、您需要执行学习周期。
    谢谢
    Onyx