This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:推荐用于对锰锂纽扣电池(3V)进行感应充电的 PMIC

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729522/bq51050b-recommended-pmic-for-inductive-charging-a-manganese-lithium-coin-battery-3v

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: BQ51003

是否建议使用 PMIC 在电池负载时为锰锂纽扣电池(如 ML2020)充电? 我已经看到 PMIC 看起来适用(bq51050B)、但似乎是为高电压电池量身定制的... 提前非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BQ5105X 不适合 ML2020电池。 以极低的电流进行3.1V 固定充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 John --这是有道理的。 您是否知道您可能指向我来调查此类电路的更好 IC 选项? 我可以从电池应用手册开始将基本电路放在一起、但希望 IC 解决方案能够让我开始运行。 再次感谢大家对此的想法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您想使用 BQ51003无线电源 IC、低功耗 RX 可以工作。 输出为5V、该电压将提供给 LDO 以降至3.1V 以支持电池。 此时、可使用 ML2020应用手册中所示的充电电路之一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了--好的,谢谢指针。 我要看一下。