This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:是否更改 TimeToEmpty 参考?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729546/bq27542-g1-change-timetoempty-reference

器件型号:BQ27542-G1

大家好、

我目前正在使用 bq27542-G1。 我需要将电池电压保持在3.3V 以上。 是否有方法编辑 TimeToEmpty 参数以将3.3V 用作"空"、或者是否有类似的参数可用于估算3.3V 的时间?

谢谢、

Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    这意味着您将希望监测计在3.3V 时报告0。 您可以将终止电压调整为3.3V 或将终止电压设置为3V 并调整保留容量、使空电压对应于3.3V。
    谢谢
    Onyx