This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE4275-Q1:上电时出现输出电流过冲问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62065, TLE4275-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744384/tle4275-q1-output-current-overshoot-issue-when-power-on

器件型号:TLE4275-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV62065

尊敬的团队:

我们的客户在 Cout 之前测试 Iout,在通电时,Iout 具有600mA 过冲和22uf Cout,800mA 过冲。

首先、我们想知道该过冲对于我们的 IC 是否正常? 如何减少过冲。  

其次、我们可以看到典型输出电流限制为700mA、800mA 过冲是否会对芯片造成损坏?

第三,电流限制是否指 MOS 内部的电流限制值? 如果没有、您能否提供   MOS 内部的限流值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题似乎与 TLV62065无关。 我已根据您的原理图中的内容修改了器件型号、以便将您的问题直接发送给负责此产品的人员。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢

    尊敬的 Kevin:

    您看到的初始峰值电流是为输出电容器充电的浪涌电流。 该电流正常。

    当您增大输出电容器的尺寸时、电容器充电所需的时间会更长。 因此、采用电流限制电路来限制流经 TLE4275-Q1的电流。 这就是您看到电流降至电流限制范围内的原因。 最大电流限制为950mA;因此、您仍处于稳压器正常运行状态。

    电流限值针对线性稳压器、是指流出稳压器 OUT 引脚的电流。 这与流经导通晶体管的电流相同。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan、

    如果 Cout 非常大、,上电时电流过冲是否会超过 IC 的最大电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    电流限制不会瞬时启用、因为它必须首先检测高电流;因此、流过稳压器的电流可能会在短时间内超过最大电流限制。 这对于我们的所有线性稳压器而言都是正常的、也是如此。 在启动期间、该额外电流称为浪涌电流、是为输出电容器充电的电流;因此、您的负载将看不到该高电流。

    非常尊重、
    Ryan