This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ27531-G1:BQ27531-G1 SOC %0问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729381/linux-bq27531-g1-bq27531-g1-soc-0-problem

器件型号:BQ27531-G1

工具/软件:Linux

您好!

显示正确的容量一段时间后、即使电池已满、也会显示0%。 显示0%的原因可能是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。
    您是否运行了化学 ID 识别和学习周期? 您是否有显示此行为的日志文件?
    谢谢
    Onyx