This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:如何封装128位验证密钥并将其共享给电池组供应商以编程到芯片中

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQKEYPROGRAMMER, BQ78Z100, BQKEYPACKAGER, BQ28Z610, BQ40Z80
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727148/bq78z100-how-to-pack-the-128-bit-authentiion-key-and-share-it-to-battery-pack-vendor-for-programming-into-the-chip

器件型号:BQ78Z100
主题中讨论的其他器件:BQKEYPACKAGERBQKEYPROGRAMR、、 BQ28Z610BQ40Z80BQ9035

您好!

  我们假设128位身份验证密钥可以由"bqKeyPackager"打包、将密钥 文件和密码发送给电池组供应商、而 Pack 供应商可以通过"bqKeyProgrammer"的软件工具对 BQ78z100的密钥进行编程。

  但是、实际测试表明 bqKeyPackager 无法从其 UI 中选择 BQ78Z100的器件、并且需要两个160位密钥 F 和密钥 C

  这是否意味着我们无法将这两种软件工具用于 BQ78Z100?   如果是、建议使用哪些工具?

感谢你能抽出时间

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的主题将在一周或更短的时间内得到解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试选择 bq28z610。 bq78z100的过程与 bq28z610的过程相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、

    没有 bq28z610可供选择。
    下拉列表中的 SHA1器件为

    SHA1密钥 bq40z40x bq4050x
    SHA1密钥 bq40z80
    SHA1密钥 bq27750
    SHA1密钥 bq30z55x
    SHA1密钥 bq9035

    bqKey Packager 版本为1.0.9。

    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请选择 bq27750。 我们将很快上传新版 bqkeyPackager。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、  

      我们在将问题发布到这里之前已经完成了。  

     但是、我们仍然不了解如何填写所需的密钥 F 和密钥 C

     它们都需要是 beKeyPackager 程序所需的20字节(160位)。

     身份验证密钥是128位,如何转换为密钥 F 和密钥 C?

    Leo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    我必须对此进行研究。 我将尝试在一周或更短的时间内找到答案。 请多多包涵。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在线提供的 bqkeyprogrammer 版本似乎与 bq78z100不兼容。 我们有一个未经过生产测试且兼容的测试版。 我们正在努力使其符合发布条件。 如果你需要紧急援助,请你下午好,我会将援助发送给你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、电池。

    我可能会先尝试一下。 请将其分享至我的电子邮件:leo.chiou@quantatw.com

    谢谢
    此致、

    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo、我要在这里添加您作为朋友。 请接受。 然后、我可以向您发送链接。