This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:保护阈值

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744810/bq40z60-protection-thresholds

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我目前正在使用 bq40z60设置保护参数。 我有一些与阈值相关的问题。  

1) 1)关于 CUV、与电池数据表中给出的截止放电电压相比、我应该放置哪个值? 多10%?

2)关于 COV、我应该为安全设置哪个值? 最大充电电压的90%是否正常?

3) 3)我对充电和放电过流有同样的问题。  

简而言之、与用作保护阈值的电池数据表值相比、是否有常用值?

谢谢你。

此致、

Marie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CUV 是指电池低于工作区域时的电压。 因此、如果您的终止电压为3V、请将 CUV 设置为2800mV
    2.与 CUV 相同、但在另一个方向上、如果最大 Chg V 为4200mV、则将 COV 设置为4250mV
    这取决于您串联和并联的电池节数。 如果您的电池额定电流为1Ah、则设置1.5A OC 阈值是可以的。

    DS 不会指定它、但如果您查看 bqStudio 默认值、您可以了解如何确定这些阈值。