This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:为什么它具有过冲?

Guru**** 2555190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360, TPS54361

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744451/tps54360-why-does-it-have-overshoot

器件型号:TPS54360
主题中讨论的其他器件: TPS54361

尊敬的所有人

   TPS54360的输出连接470uF+470uF+1000uF 的电容、上电时 输出上存在1V 过冲。 为什么?

   如果我获取一个470uF 电容、仅470uF+1000uF、过冲消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    它可能与软启动时间有关? 您的运行频率是多少?
    内部软启动时间为

    软启动时间 Fsw = 500kHz、10%至90% 2.1ms

    软启动时间 Fsw = 2.5MHz、10%至90%、0.42ms

     

    尝试降低频率、看看它是否有用。

     

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    您的转换器很可能会达到电流限制、尝试在启动时为负载电容充电。
    借助您的高容性负载、可以更好地控制具有可调软启动时间的芯片。
    然而、TPS54360的软启动是内部的、因此唯一的其他选择是调整补偿网络。

    在 TPS54360产品页面中、单击"Tools&Software"选项卡、然后一直滚动到底部。 在"软件"部分中、下载"TPS54360和 TPS54361系列设计 Excel 工具"。 在 Excel 工具中输入您的设计、并使用组合稳压器和负载电容代替输出电容。 此工具将自动重新计算您的 Rcomp、Ccomp 和 Cf 值、新网络应有助于应对您的过冲。

    如果您有任何问题、请告知我们。
    此致、
    -奥兰多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Orlando & Arief

         感谢你的帮助。

         在你看来,我有一些问题:

         1.为何电流限制中的电压会更高?

         2.为什么可以更好地控制可调软启动时间?原理是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    去了,
    我假设在#1中您是指电容而不是电压。
    与小型电容器相比、更高的电容器需要更多的电荷才能达到相同的电压。
    在典型使用中、TPS54360的输出电容为~100uF、我们的控制环路为此进行了调整。
    当您添加接近2000uF 时、它将需要更多的电荷才能达到输出电压、而更多的电荷=更多的电流。
    电感器电流会增加、以将输出电压充电至稳压状态、但电感器不喜欢电流的变化。
    发生的情况是、当您的容性负载达到调节时、您的电感器仍在尝试向负载提供电流。
    该电流基本上"强制"进入电容器、这会导致您遇到的输出电压过冲问题。

    软启动控制芯片增加输出电压的速度、如果您可以减慢电压上升时间、则可以限制启动期间的电感器电流以减少过冲问题。

    希望这对您有所帮助、
    -奥兰多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的奥兰多
    感谢您的详细解释。
    那么、如何选择电容? 数据表中提到了最小电容、但没有最大电容。 请问如何选择最大电容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去了,

    我们通常不指定最大输出电容。

    控制良好的软启动消除了启动时的过冲。

    但是、在您的情况下、您无法调整软启动、因此您必须调整 COMP 引脚上控制环路的一部分。

    请按照 我的第一篇文章中的说明使用"TPS54360和 TPS54361系列设计 Excel 工具"来重新计算补偿网络。

    -奥兰多