This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 最适合用于 Satixfy SX3000芯片组的 PMIC 或多输出 DCDC/LDO。

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65023B, TPS65023-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728801/best-fit-pmic-or-multi-output-dcdc-ldo-for-satixfy-sx3000-chipset

主题中讨论的其他器件:TPS65023BTPS65023-Q1

大家好、

我目前正在使用来自 Satixfy -SX3000的芯片组进行设计。 制造商尚未提供正确的电源编号。 此外、我还尝试在定制的 mPCIe 外形尺寸中实现该设计(3.7V@2.5A 和1.8V@1.5A -可从基板通过 mPCIe 连接器获取)。

有人对 TI 的哪种芯片组最适合此要求有任何看法?

谢谢、

Naveenkumar.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveenkumar.R、

    我认为我们没有采用此处理器的特定设计、如果没有电流要求、很难推广特定解决方案、但我想将我们的 TPS65023B 器件作为起点。 我可以看到、有几个可能由 LDO 供电的模拟电压轨和几个可由转换器供电的数字电压轨。 考虑到 VIN 范围为3.7V、总功率输出预计约为5W、此器件具有一定的电势。 它还可通过外部组件进行控制、以设置电压和序列。 可以使用其中的两个电压轨覆盖除 DDR 终端外的所有电源轨、或者可以使用 PMIC +分立器件的某种组合。

    如果您正在寻找汽车级版本、还可以选择 TPS65023-Q1。

    如果您对该器件在您的设计中的优点或缺点有任何反馈、我们可能会指导您实现更好的适配。