This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:是否可以增加外部放电 FET? 与峰值 Ichg 考虑的 BGATE 函数类似

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744582/bq25606-do-external-discharge-fet-additional-possible-as-like-bgate-function-for-peak-ichg-consideration

器件型号:BQ25606

你(们)好,先生。

外部放电 FET 是否可能额外增加? 与峰值 Ichg 考虑的 BGATE 函数类似..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我您的直流和峰值放电电流大小。 对于峰值放电电流、持续时间是多少? 您能否直接将放电电流连接到 BAT 上?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    单节锂离子/锂聚合物电池。
    独立
    最大充电电流>2.5安
    USB/AC 5V 输入
    电池放电 MOSFET 控制峰值电流> 16安培。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、峰值电流为16A。 我建议将负载连接到 BAT。 我不建议添加额外的 FET。 添加额外的 FET 后、放电电流分布在内部和外部之间、可能触发内部 OCP。