This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82740A:PSRR 和输出频谱噪声密度

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82740A, TPS82671

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729484/tps82740a-psrr-and-output-spectral-noise-density

器件型号:TPS82740A
主题中讨论的其他器件: TPS82671

大家好、

早上好、我们是否有 TPS82740A 的 PSRR 和输出频谱噪声密度数据(在 PFM/PWM 模式下)?

我的客户有兴趣与 TPS82671进行比较、在这2方面、一个器件的性能是否会比另一个器件的性能更好?

谢谢!

此致、

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    不、我们还没有这些数据。 您可以联系我、我们可以讨论您客户的具体需求。

    TPS82671的噪声应更低、因为它具有更高的 IQ 并支持更低噪声的强制 PWM 模式。

    还有一个 TI 参考设计、可能对此感兴趣: www.ti.com/.../tida-01566