This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62088:TPS62088 RFB 问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729490/tps62088-tps62088-rfb-problem

器件型号:TPS62088
主题中讨论的其他器件:TPS62802

尊敬的先生

R203 = 6.36M Ω, R204 = 1M Ω

还可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    根据 D/S、不建议这样做、因为噪声可能会耦合进入并更改 Vout 设定点。 此外、这些 FB 电阻器提供4.4V 的输出电压、该输出电压高于 IC 的4V 推荐范围。

    如果只需要1A 电流、我们拥有具有较低 Iq 和内部 FB 电阻器的超小型 TPS62802。

    产品页面上的此应用手册进一步讨论了此主题: www.ti.com/.../slyt469.pdf