This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:在使用电路之前测试效率

Guru**** 2535080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744872/bq25570-testing-the-efficiency-before-using-the-circuit

器件型号:BQ25570
您好!
我购买了集成电路 BQ25570、并希望在 研究结束时的项目中使用它。
有人能更准确地向我解释如何测试此电路吗? 我想先测量效率、然后再将其用于收集太阳能的应用中。
谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amir、

    在轻负载下很难测试升压转换器(VIN_DC 至 VSTOR)的效率。 我建议查看以下链接中的应用手册:

    www.ti.com/.../slyt558
    www.ti.com/.../slua691
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jeff F、
    您是否知道我如何使用 PSpice 测试此电路、因为数据表中指示的步骤不清楚、因此我想使用 PSpice 测试升压充电器效率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到您在 PSpice 中测试效率的方法。

    此致、

    Jeff