请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2576 主题中讨论的其他器件: BQ21040
我正在开发锂电池充电器、我一直在考虑使用恒流源来加快充电速度、因为恒压充电速度有点慢。 我将以大约700mA 的电流充电、对于内衬稳压器而言、充电电流相当高、因此我找到了 LM2576。 但是、由于电流源会改变电压以保持电流、因此我不知道我是否需要升压或降压转换器、或者是否需要两者兼有的转换器。 我的输入电压为4.2V、电池电压介于3.5V 和4.2V 之间。 我假设我需要高于4.2V 的电压才能获得高充电电流。