This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C20:关于 PGOOD 的检测方法

Guru**** 2544100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727725/tps544c20-about-detection-method-of-pgood

器件型号:TPS544C20

您好!

我知道 PGOOD 信号仅根据 FB 电压是否超出 PGH 或 PGL 的阈值来判断是否正确?
如果是、检测 FB 电压需要多长时间才能使 PGOOD 信号(H→L、L→H)反相?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯-圣、
    一旦 FB 电压超过限值、就没有延迟。 存在基于电压电平的迟滞、但一旦检测到迟滞、就不会出现时间延迟。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mathew-San:

    感谢你的答复。
    第一个帖子的第一行怎么样?
    >我知道 PGOOD 信号仅根据 FB 电压是否超出 PGH 或 PGL 阈值判断是否正确?

    例如、对于 OC 或 OT、PGOOD 信号电平在 OC 和 OT 保护时是否反相?
    或者、当输出被 OC 或 OT 停止且 FB 电压降至 PGL 阈值以下时、是否会反转 PGOOD 信号电平?

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    PG 也可能受 OCP、EN 信号和软启动完成信号的影响。 如果您在 FB 引脚上使用某种 AVS 控制、请对其进行滤波、因为上升时间短会导致误跳闸。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew-San:

    很抱歉、这还不够。
    请允许我组织 PG 的跳闸条件。
    PG 是否仅在 FB 电压超过阈值(PGH、PGL)时在正常运行期间反转?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    是在正常研究状态条件下、只有 FB 电压超过 PGH 和 PGL 的阈值、PG 才能变为低电平。  如果在稳态正常运行期间出现 PG 干扰、请放置电感器电流探针、查看是否未导致任何 OCP 情况。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mathew-San:

    感谢你的答复。
    数据表 P.5在 PGOOD 引脚说明中、"任何故障情况都会导致该引脚拉低。 "
    我知道 FB 电压在所有故障检测时通过保护操作超过阈值(PGH、PGL),PGOOD 信号变为低电平,是否正确?

    我担心、无论 FB 电压如何、只检测故障情况、PGOOD 信号是否可能变为低电平。

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    数据表是准确的、当由 OCP 等内部故障条件触发时、无论 FB 电压如何、PG 都可以变为低电平。 但是、在实际用例中、我认为这些不是相互排斥的事件、因为 OCP 会导致开关关闭、输出下降等 但是、在过压或欠压情况下、由于 OVP 和 UVP 阈值高于和低于 PG 阈值、PG 首先运行。

    此致、

    Mathew