This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25230:如何消除振荡?

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744804/ucc25230-how-to-cancel-the-oscillation

器件型号:UCC25230

尊敬的 David:

这是原理图、它使用 UCC25230 作为从36V-72V 转换为9V 的辅助电源转换芯片、问题在于 T2第二侧振荡在通道3以下时很严重。

 

该原理图基于 PMP8878 (TI 参考设计)。如何消除振荡?

与参考设计不同、我使用的 T2模型是 DCR 为3.3欧姆的 LPD5030V-224MEB、而参考设计使用 DCR 为5.25欧姆的 LPD5030V-224MRb。

振荡是否由较小的直流等效电阻引起?

Regars、

邵伟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shao、

    我建议我们在单个主题上进行讨论。 请参阅下面的链接。

    e2e.ti.com/.../2750116

    我将关闭此线程以避免混淆。

    谢谢。

    David。