This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:在短路的情况下、MOSFET 和输出容量会燃烧。

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743031/lm5088-in-case-of-short-circuit-the-mosfet-and-output-capacities-are-burning

器件型号:LM5088

您好!

我设计的是直流/直流转换器。 现在、我处于测试阶段。  短路测试有问题。 我使用的是 SQJ82EP MOSFET。 在短路的情况下、MOSFET 和输出容量会燃烧。 如何解决此问题?

设计规格;

VIN = 15-60V

Vout=12V Iout = 3A (典型值)

MOSFET = SQJA82EP N 通道80V (D-S) 175°C MOSFET

二极管= FSV10100V 10A 100V 超低 VF 肖特基整流器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onur、

    请您能否发布原理图? 谢谢。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我添加了相关器件。

    BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onur、

    L3的 Isat 等级是多少? 需要大于9A、具体取决于您的元件部分和规格。

    请确认这是 L3的情况吗?

    谢谢。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我使用的是 Würth 7443320820。 额定电流13A。 正如您说过的、我将峰值电流设置为9A。 因此、线圈满足规格要求。 我测试了五次。 所有短路测试中的 FET 和电容器烧坏。

    BR

    Onur。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    您能否提供布局以便我进行检查?  谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我将添加原理图和布局。

    e2e.ti.com/.../0218.layout.pdf

    e2e.ti.com/.../4380.sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    首先、我要尝试将 Cramp 引脚和 Vcc 之间的 Rramp 相加。  建议使用 cramp = 330pF 和 Rramp = 350k

    我检查了您的布局、发现了一个问题、Cin 需要靠近顶部 FET、整流二极管和 Rsense。  请参阅随附的建议。  如果做得不正确、这肯定会对功能和可靠性产生影响。  您可能可以尝试在靠近功率组件的位置进行 CIN 陶瓷封边。  就这样、CIN 看起来非常远。  请参阅随附的 LM5088布局图建议。

    e2e.ti.com/.../lm5088-Floor-Plan.pdf

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    谢谢您的建议。 我尝试添加 Rramp、并更改了 cramp。 但这并没有解决我的问题。

    我将更改我的设计和布局。 当我尝试使用新的 PCB 时、我会告诉您。

    BR、
    Onur。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Onur、

    如果将来出现任何问题、请打开一个新主题。

    谢谢。

    David。