This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51051B:帮助确定组件大小、使接收器能够与6uH 天线配合使用。

Guru**** 2541880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729448/bq51051b-help-in-components-sizing-to-allow-the-receiver-to-work-with-a-6uh-antenna

器件型号:BQ51051B

您好!

我使用 bq51051byfpr 作为具有 6uH 天线的电源接收器(Wurth 的760308105214)。  

发送器符合 QI 标准。

我尝试按照接收器数据表中的公式来调整电容器的大小、我得到的公式如下:

c1系列=422nF

C2-parallel=4.2nF

我要附上原理图。

问题在于、发送器显然无法识别接收器、因此电源传输永远不会启动、我只看到信号多次发出并停止、如下所示。

这就是我从示波器中得到的结果、分析了原理图的引脚 P8和 P9:

主频率似乎约为170kHz。 该信号会多次发送、但绝不会稳定为连续传输。

您可以帮助查找设计中的错误吗?

提前感谢您、

Ilaria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仔细检查线圈是否为 p/n?
    我找不到760308105214。
    但原理图具有760308101214、这个是26uH 和19mm 的圆形。
    6uH 线圈的调谐大约为400nF、但6uH 线圈无法正常工作、问题开始。
    26uH 线圈调谐为90nF、工作正常。

    另请看一下 RECT 电压、并验证电压是否超过 UVLO 2.7V、以开始使用。