This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 Bq25703A 模块对电池放电

Guru**** 2547540 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742858/discharging-the-battery-with-the-bq25703a-module

主题中讨论的其他器件:BQ25703A

您好!

我  将 bq25703A 用于 电池充电器。 我设法在该模块和卡 STM32F4之间建立通信。通信建立良好、我设法在 bq25703A 的寄存器中写入和读取数据、我还设法为包含3节电池的电池充电、现在我尝试卸载相同的电池 电池。

我的问题是:如何使用 bq25703A 卸载电池?  换言之、为了成功地卸载电池、需要在 bq25703A 寄存器中进行哪些必要的配置?

注意:我使用的是 EVM BQ25703AEVM-732

此致、

穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mohamed、

    如果我理解正确、您希望对电池放电。 您只需要移除适配器(J1处的 V_IN)、然后在 J5上施加负载。 实际上、甚至无需移除适配器、但在这种情况下、在负载足以使适配器达到输入电流限值之前、电池将不会开始放电。

    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好 Steve,

    感谢您的回答。

    电池放电确实可以通过在电池端子上充电来完成、但对我来说、目标是使用 BQ25703a 的元件对电池放电。 例如使用 OTG。

    使用 OTG 对电池放电需要哪些配置?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    要在 OTG 模式下对电池放电,请按照《BQ2570x 评估模块用户指南》(SLUUBG6)第2.4.2节中的步骤操作。

     

    此致、

    Steve

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、
    感谢您的回答。
    我尝试按照《BQ2570x 评估模块用户指南》(SLUUBG6)第2.4.2节中的步骤操作、但我不明白这是什么意思
    将 J2 (EN_OTG)上的 EN_OTG 设置为高电平或将 TP37短接至 TP35 (EN_OTG)。
    此致、
    穆罕默德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mohamed、

    为了向 BQ2570x 发出进入 OTG 模式的信号、请在引脚5 (EN_OTG)上施加3.3V 电压。 这可以通过在 J2连接器的引脚2上施加3.3V 电压(通常是用于测试系统的微控制器的输出)或在测试点37 (EVM 3.3V LDO 的输出)和测试点35 (连接到 EN_OTG 引脚)之间连接一根导线来实现。

    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonjour Steve、


    感谢大家的回答。

    我执行了 OTG 的激活步骤、最后成功了、但我最初的问题是电池放电。

    当我激活 OTG 时、放电将直接或完成
    需要添加电荷。

    如果是、如何添加费用? 在数据表中、有一个部分显示"该器件支持 USB OTG 操作、可通过 USB 端口将电池供电给其他便携式设备"、但我看不到 USB 端口在哪里?

    此致、

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohamed、

    我不确定我是否理解你的问题的第一部分----"当我激活 OTG 时,放电是直接完成的还是需要添加电荷?"  我将提供 OTG 的一般说明、如果这不能回答您的问题、请提交后续问题。

    当器件处于非 OTG 模式或正常运行时、通过电感器的电流只允许为正电流、即从 V_IN 流向 V_SYS/V_BATT。  如果您要用一个负载来替换 V_IN 源、那么如果器件处于非 OTG 模式、V_BATT 仍然不会放电、这是因为 BQ 将不允许电流朝该方向流动。  但是、一旦您进入 OTG 模式、BQ 将只允许电感器电流反向流动、即从 V_BATT 流向 V_IN。

    因此、电池放电需要两件事情-您需要用负载(灌电流)替换 V_IN 上的电源并将器件置于 OTG 模式。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于问题的第二部分"USB 端口在哪里"-- EVM 没有 USB 连接器,但 BQ 可以(而且经常)用于 USB 系统。 这将需要外部组件、例如用于 D+/D-数据的 USB 端点或 PD 控制器(如果是 Type-C/PD 连接)。 BQ 器件只处理 USB 系统的电源路径组件。 在某些情况下、对于此器件和其他 BQ 器件、您将看到"V_IN"替换为"VBUS"、这是 USB 术语。

    因此、BQ 可用于提供完整的 USB 电源路径、即使支持 USB-PD 或 USB-OTG、但仍需要其他组件来实现整个系统。

    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    我按照 OTG 的激活步骤操作、最后我设法激活了 OTG。
    我得到以下结果:
    *充电器状态寄存器:0xB100
    *V (J1 (VIN))= 5V±1V
    *CHRG_OK 引脚变为高电平

    但是、当我用负载替换 V_IN 上的电源时、我会得到以下结果:
    *ChargerStatus 寄存器:0x2001
    * V (J1 (VIN))= 0V
    *CHRG_OK 引脚变为低电平。

    问题是什么?

    此致、
    穆罕默德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    充电状态寄存器中的位0 (0x0001)表示 OTG OCP。 请检查寄存器0x08中的 OTG 电流设置、该寄存器默认为0。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    我检查寄存器0x08中的当前值、该值与我最初设置的0x1000相同。

    此致、
    穆罕默德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试更改 OTGCurrent,但我的问题未解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohamed、

    只是为了验证--您按照 EVM 用户指南中指定的启动 OTG 的完整而准确的过程,并且您正在 EVM 上执行此操作,对吧? 请列出与此程序的任何偏差、因为这些偏差可能会提示我们该问题。

    您能描述测试设置吗? 基本上、您与 EVM 建立的每个连接以及与 EVM 连接的内容。 你如何在 VBATT 上提供电压--这是一个真实的电池还是一个恒压源? 您在 V_IN 上使用什么作为负载? 您是否在 V_SYS 上连接了任何东西或它是否断开? 您是否有任何与 VSYS 连接的内容?

    您能否发送一个 VBATT 和 V_IN 的示波器捕获(OTG 中将接收)? 如果您有电流探头、也可以添加 I_IN 和 I_BATT。

    此致、
    Steve