This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5320:用于基本隔离的 D 封装和用于增强型隔离的 DWV?

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729321/ucc5320-d-package-for-basic-isolation-and-dwv-for-reinforced-isolation

器件型号:UCC5320

大家好、我有几个问题:

1.用于基本隔离的 D 封装和用于增强型隔离的 DWV 封装?

2.终端设备和 IC 的基本隔离和增强型隔离是不是术语? 还是仅用于 IC?

  例如、我能否将15kW 交流/直流电源模块声称为增强型隔离级别?

  如果是、IC 必须为要满足增强型隔离要求的终端设备提供增强型隔离?

3.增强型隔离 IC 的 Viorm、Viotm 等绝缘规格是否自然会高于基本隔离 IC?

  例如、基本隔离 IC Votm=7000Vpk、但增强型隔离 IC Votm=4242Vpk 是否可能?

我提出这个问题是因为有时客户不确定是否需要增强型隔离 IC、他们只会有爬电距离、间隙、Viotm 等要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    1.是的,这是正确的。
    2.基本或增强型隔离一词用于 IC。 终端设备可以使用基本或增强型隔离器件、具体取决于所需的绝缘规格。
    3.是的。 增强型隔离的绝缘规格将高于基本隔离规格。 增强型隔离相当于两个串联的基本隔离栅。

    对于不确定是否需要增强型隔离的客户、他们应考虑以下应用手册、其中介绍了隔离术语: www.ti.com/.../slyt676.pdf

    爬电距离、间隙、工作电压、浪涌、瞬态、 Viso、在客户的隔离应用中应考虑所有绝缘规格。

    此致、
    Mateo