This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513:2.5 KHz PWM 输入

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729296/tps92513-2-5-khz-pwm-input

器件型号:TPS92513

你(们)好

在 PWM 调光说明中、建议将100Hz - 1KHz PWM 作为调光频率范围。

根据数据表中的图14、40usec 脉宽的波形将使输出电流变暗。

但是、在经过120usec 后、输出电流似乎变为0。

换句话说、如果假设8kHz PWM 输入占空比为33%、我们将获得与图14相同的波形。  

我的理解是否正确?

我们的客户希望使用2.5KHz PWM。

因此、我想确认 TPS92513是否可以支持占空比为多少的2.5KHz PWM 输入。

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PWM 调光时、电流的行为方式涉及很多因素。  输入电压、输出电压、电感值是其中的一个重要部分。  LED 负载也可以是其中的一部分。

    占空比为33%的8KHz PWM 可能看起来相同、也可能不相同、这取决于输入和输出电压、电感和其他因素。

    2.5 KHz 可以、但他们必须查看它是否按自己的需要工作。  必须进行设计、以便在该频率下正常工作。

    此致、