This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5019:高侧 NMOSFET 导通时、1.2A 峰值电流流入 VIN 端子。

Guru**** 2579885 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725769/lm5019-1-2a-peak-current-is-flowed-into-vin-terminal-when-high-side-nmosfet-is-turned-on

器件型号:LM5019

 大家好、

 我的一位客户正在自己的电路板上评估 LM5019。 当高侧 NMOS 导通时、它们发现大约1.2A 的峰值电流(三角形、基极的电流宽度为20ns)流入 VIN 端子。 (当高侧 NMOSFET 关闭时、不会观察到任何类似的峰值电流。)

 我认为电流用于 SW 终端节点充电、最高可达 VIN 电压。 但客户认为这是从 VIN 到 RTN (GND)的直通电流。 哪一项是正确的?

  其电源条件使用 LM5019如下所示。 Vin=60V、Vout=5V、Iout=100mA。 (拓扑只是一个降压转换器、不是隔离式的。)

 我假设 LM5019在 SW 端子处具有50pF、并使用公式"CV=IT"计算了 SW Terr终端 在0V 至60V 范围内充电的峰值电流、如下所示。

 I=CV/T=50pF * 60V/20ns = 0.15A。 该电流值为平均值。 因此  峰值电流为0.30A。 但敏感度峰值电流为1.2A。 因此、与1.2A 相比、0.30A 过小。

 您知道 LM5019 SW 端子(6号)的电容值是多少 吗? 它是否大于50pF? 它大约是200pF 吗?

 或者、您是否认为1.2A 峰值电流包括从 VIN (2号)到 RTN (1号)的任何直通电流?

 请给我回复或评论吗?  (很抱歉、我目前无法向您发送客户获取的电流波形。)

请您回复。  

 此致。

 Kazuya Nakai。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的电感器值是多少? 您是否看到电流斜坡或电流尖峰?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arief、

    感谢你的答复。

    客户使用220uH 电感器。 它是从输入电容器流入 LM5019的 VIN 端子的电流尖峰。

    在 LM5019中、是否存在过流电流从 VIN 流向 RTN (GND)的任何时序?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这可能是流经高侧 MOSFET 并为220uH 电感器的寄生电容充电的电流。
    尝试减小电感器值、并查看电流尖峰是否变得更小

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arief、

    非常感谢您的回复。 客户检查了使用小于220uH 的电感器时、流入 VIN 的峰值电流是否变小。 因此、峰值电流未发生变化。

    我从客户那里得到了电流波形。 我想直接与您讨论波形。
    请告诉我您的电子邮件吗?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然、您可以将其发送至 arief.hernadi@ti.com

    谢谢
    -Arief