This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A、在0°C 以下为电池充电

Guru**** 2547550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744884/bq25703a-bq25703a-charging-battery-below-0-c

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件:BQ25703

您好!

对于低于0°C 的温度、某些化学特性允许以较低的电流为电池充电。

在 BQ25703数据表的第11/93页(2018年5月修订)、

关于"快速充电中的充电电流调节"、

请注意:

"
充电电流调节
mΩ μ A 电流
感应电阻器、上面的 VBAT
0x0D/0C()设置(0°C 至
85°C
"

我们是否知道 BQ25707A 无法在0°C 以下充电?

也可以。 但充电电流调节精度未指定为低于0°C?


此致、

AM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnaud、

    BQ257xx 能够在低于0C 的温度下充电、前提是其他相关因素不会阻止这种情况-即电池阻抗变得过高等  尽管如此、您绝对需要验证您使用的电池是否可以在此温度下充电。

    数据表上的注释表明、本节中指定的绝对最大/最小容差在0至85 C 的范围内、而不是-40至125 C 的范围内

    此致、

    Steve