This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:BQ24295:

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729397/bq24295-bq24295

器件型号:BQ24295

您好 TI 技术支持

我们遇到了名为 bq24295 (I2C 控制型3A 单节 USB 充电器)的 IC 问题。

设置:除了微小的差异外、此电路与数据表中应用手册中的电路等效(bq24295、SLUSBC1B–2013年9月–2016年12月修订)。

当电池电压低于3、2V 并且我们在睡眠后唤醒 IC (运输模式)时、通过 QON 上的脉冲、PMID (我们的电路为5V)约为2、8V (我们预计为5V 或无电压)。 n´t 模式只需执行 μ s 启动即可。

您是否有任何关于可能出错的问题的建议或任何“解决问题”的建议。

Venlig hilsen/Best 此致
Henrik Lyager、
电子工程师 HND
研发传感器
Carlo Gavazzi Industri A/S
8370 Hadsten、丹麦
电话:+45 8960 6180
电子邮件:hkl@gavazzi.dk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Henrik 您好、

    我假设您在退出运输模式后尝试启用 OTG 模式。 如果是、在 bq24295上、最小电池电压由 VBATLOWV 阈值(REG04[1])设定、阈值可以是3V 或2.8V;如果电池电压低于此阈值、OTG 将无法启动。 根据您的 PMID 电压、您的电池电压很可能出现在该区域。 默认情况下、此阈值设置为3V、您可以通过清除 REG04[1]尝试将其更改为2.8V、然后查看是否能够启用 OTG。