This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:CCS3.3编译不同版本的 UCD

Guru**** 2548940 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138FW-PFC, UCD3138128A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744354/ccs-ucd3138-ccs3-3-compile-different-version-of-ucd

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

您好:

UCD3138 CCS6.0版本 的链接文件 Load.asm 文件和 头文件是否可用于 CCS3.3? 如果无法   下载  CCS3.3 UCD3138XXXX 链接文件、asm 和 Head files。

我希望让我的 Promgram 能够编译 CCS3.3中的所有 ucd3138XXX 系列,如  CCS6.0中的 TI 最新演示代码 PFC。我下载此链接 www.ti.com/.../ucd3138fw-pfc。中的代码

在此 代码中 、我  可以通过更改 合适的链接文件 加载.asm 文件和 头文件。来编译不同版本的 UCD3138XXX

现在、我想在 CCS3.3中执行该操作。 例如,将 UCD3138项目更新为 UCD3138128A。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 CCS6的 UCD3138固件工程与为 CCS3制作的工程之间的差异不一定在您提到的文件中。
    其他一些东西不同、可能需要调整。
    我们不再建议使用 CCS3、强烈建议改用 CCS6。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议。我可能会放弃这件疯狂的事情,因为我发现在 CCS3.3中更新 UCD 应该更改许多文件,不仅是链接和头文件,而且是 PMBus 文件。
    我尝试将 ccs3.3项目移动到 ccs6。 之前、使用 ccs6.0导入 ccs3.3工程、但它不起作用。 我想我的操作有一些故障。 TI 是否有任何手册介绍如何将 UCD 项目表单 ccs3.3移动到 ccs6.0? 我非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../converting-ccs33-projects-to-ccs52.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    随附手册。
    请尝试按照转换说明进行操作。
    如果您最终仍需要帮助、我可能会帮助您完成最后的步骤。
    此致、