This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62085:SW 引脚示波器显示了振荡

Guru**** 2496825 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729031/tlv62085-sw-pin-oscilloscope-shows-an-oscillation

器件型号:TLV62085

各位专家、您好!

我看到的是 TLV62085的 SW 引脚中的罕见振荡。 由于工作模式的原因、这可能是正常工作、但我将原理图和示波器置于下方以确认工作正常。

我的问题是:
¿我的电路是否正常运行?
如果运行正常、¿产生此振荡的原因是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、

    看起来您的所有图片都没有经过、您能否重新布置您的测量和电路布局?
    到目前为止、我在电路上看不到任何关键问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我重新发送示波器图片、然后添加 PCB 图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    波形对我来说看起来正常、您可以查看图 DS 中的12位。 您似乎在施加轻负载、因此转换器在省电模式下运行。 您的负载是什么?

    布局看起来不错、但如果您如数据表中所示改善与器件的 Cin 连接、则可以改善 SW 过冲。
    什么是终端应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sabrina

    我看了 DS、但看不到图12。 图12澄清了我的疑问。

    正如您所说的、Cin 电容器的位置可能更好、如 DS 的图23所示。 我记下在下一个 PCB 版本中实施。

    此应用适用于 ARM 内核电源和 DDR3的1V5。

    谢谢。