This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:冷启动期间充电电流较低

Guru**** 2496655 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729256/bq25570-charging-current-is-low-during-cold-start

器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件:BQ25504
我将收集装置的电力连接到 VIN。
我将 VBAT 引脚连接到超级电容器、但在冷启动期间、仅大约10 ~ 5mA 的电流流动。
当 VSTOR > VSTOR CHG_EN (1.8V)时、电流会增加。
如何通过因冷启动缓慢而增大电流来加快速度? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输入源足够强且大于 VSTOR_CHGEN、则可以使用 FET 旁路冷启动、如下所示、适用于 bq25504。  

    您将 VBATOK 设置为略高于 VSTOR_CHGENmax 阈值、以便充电器绕过冷启动并更快进入主充电器。