This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:I_DISCHG

Guru**** 2548630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744653/bq24650-i_dischg

器件型号:BQ24650

您好!

我正在查看 BQ24650所需的内容、认为它是浮点型的。 这样、我就可以在电路设计中使用测试电路来测试 BQ24650 (即无需为电池充电即可进行测试)。 我在数据表第21页的"运行流程图"中看到、它提到将"关闭电荷、启用 I_DISCHG 1秒。 此 I_DISCHG 的值是什么? 如何利用此功能使电路能够诱骗 BQ24650为电池充电?

提前感谢。

Beau

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Beau、

    根据第8页的电气规格表、IDISCHARGE 为6mA 典型值、tDISCHARGE 为1秒 如第8.3.21节所述、如果输出电容过大、则使用 IDISCHARGE 的电池检测电路会被骗以为存在电池。 因此、如果您使用等式9计算 CMAX、然后在输出端放置大于该值的电流、则电池检测电路将在第一个脉冲之后被禁用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Jeff、

    谢谢、这看起来会达到目的。