This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:太阳能应用的 EVM 选择

Guru**** 2496815 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138CC64EVM-030, UCD3138PFCEVM-026, UCD3138PSFBEVM-027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728924/ucd3138-evm-choice-for-solar-application

器件型号:UCD3138

您好!

我需要选择合适的评估板、以便能够正确驱动电力电子设备。 我有2个 PWM 信号、它们具有固定的重叠占空比并需要改变 PWM 频率、还有另一个独立的 PWM 用于控制子板。

您能否就最合适的 EVM 向我提供建议? 我在网站上看到以下内容、这些内容将与 UCD3138CC64EVM-030连接;

UCD3138PFCEVM-026数字 PFC 前置稳压器 EVM

UCD3138PSFBEVM-027数字相移全桥直流/直流转换器 EVM

UCD3138LLCEVM-028数字 LLC 半桥直流/直流转换器 EVM

非常感谢、

Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、专家会回来的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有一个 EVM 完全符合您的要求、但最接近的是 UCD3138LLCEVM-028。 它使用两个 PWM、每个 PWM 具有50%的占空比、无重叠、具有频率调制功能。 它具有未使用的 PWM、可用于控制子卡。

    此致、
    Bosheng