This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:用于在 HMI 上进行设计的 PoE 解决方案

Guru**** 2392995 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS23841, TPS2372, TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743963/tps2372-poe-solutions-for-designing-on-hmi

器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件:TPS23861TPS23841TPS23753A

大家好、

    我的客户关注的是机器人 EE。 他们计划在其产品上使用 PoE。 下面是它们的方框图。

PoE 要求:24V、输出功率为2-3W。

您能否帮助我为他们选择一个总数、包括 PD 和 PSE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eggsy、感谢您为客户群提供 PoE 产品支持。

    问:您是说他们必须有24V 的总线吗? 这对于 PoE 而言是不常见的...正常电压范围为44-57V。 如果确实需要24V 电压、我建议使用 PSE 解决方案 TPS23841。 如果它们可以将电压增加到更常见的 PoE 应用电压、我建议使用 TPS23861。

    在 PD 端、我推荐使用 TPS23753A。 对于此类低功耗要求(2-3W)、TPS2372可能设计过高、成本高昂、不包含直流/直流 PWM 控制器。

    首先、我会推荐这些器件、然后看看客户返回的结果。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    在其 HMI 和 CPU 板中、功率部件中有24V、5V、3.3V。 它们没有44V-57V。
    您是否有一些为客户提供的参考设计? 如果我们有完整的 PSE-- TPS23841和 PD-- TPS23753A 解决方案,它将加快他们的设计!
    谢谢!
    埃吉西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、TPS23841是一款非常不寻常的宽电压、较旧的 PSE 控制器、没有高技术支持。 其原因是工厂自动化应用(如机器人)采用了其他技术而非 PoE。 因此、我们没有适用于此器件的参考设计。

    在这种情况下、如果需要高支持、我建议您展示 TPS23861 PSE 和 TPS23753A PD。 这两种解决方案有很多设计可供选择、它们是我们的最高容量 PoE 控制器。 此外、我还想让他们了解以太网联盟支持的 PoE 许可证/互操作性标识计划。 您可以通过我们的在线视频来向他们进行相关培训、该视频可在此处找到--> training.ti.com/introduction-poe-certification-program

    或者在此处阅读有关该主题的博客-->
    e2e.ti.com/.../would-you-like-a-logo-to-go-with-your-poe-system。

    您可以从此处推广我们的“徽标就绪”设计,您可以在此处找到这些设计--> www.ti.com/logo。 最重要的是、如果他们计划采用 PoE 作为一项技术、他们需要考虑在电缆的电源侧具有更高的电压。 说到 PoE 是单向功率流(PSE 到 PD)、我现在注意到您的初始图形显示了一个双向箭头。 这是不可能(没有大量额外成本)利用 PoE 技术的。 PSE 仅发送电源、PD 仅接收电源。 如果此主题不能帮助解决您的问题、我建议您与我们的 PoE 应用工程师 Darwin Fernandez 进行更深入的 PoE 培训。 如果需要此培训、请随时通过 TI 电子邮件直接与他联系。 您可以参考此主题以使他了解最新情况。

    再次感谢您对 PoE 产品的支持、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

       感谢您提供详细的信息! 我将向客户提供这些产品、向他们推广 TPS23861 PSE 和 TPS23753A PD、并向您提供反馈!

    如果他们接受产品中的 PoE、他们必须执行 PoE 许可证/互操作性标识程序、对吧?

    谢谢!

    埃吉西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、

    PoE 标识是可选的。 但是、如果他们没有、他们的产品很可能会受到客户的质疑(如果没有它、他们如何证明互操作性?) 竞争很可能会通过证明他们具备竞争优势来击败他们。

    这是一个新的计划(今年推出)、并且正在不断增加势头。 如果他们决定继续使用 PoE、我建议他们获得标识。