This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18533Q5A:ESD 击穿电压数据

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729333/csd18533q5a-esd-breakdown-voltage-data

器件型号:CSD18533Q5A

您好!

我的客户希望了解静电击穿电压。
在数据表中、"这些器件对内置 ESD 保护的描述有限。"

但是、如果您有 ESD 保护数据、您能教我们吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tanemura San、

    感谢您发帖。
    此器件的 ESD 功能为:
    HBM 1kV
    CDM 2kV