This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:COMP 引脚电容的 TPS55340电压容差。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340EVM-148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728857/tps55340-tps55340-voltage-tolerance-of-cap-at-comp-pin

器件型号:TPS55340

您好、先生、

COMP 引脚的绝对最大值为数据表中的3V。 但 TI TPS55340EVM-148 C17使用50V 电平电容、

您能告诉我 COMP 引脚处电容的电压容差吗?

我可以在产品上使用16V 电平电容吗?   

我的应用规格为19V 至24V。

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    您可以使用16V 额定电容,它是可以的。 COMP 上的最大电压不会高于3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    非常感谢。

    Hugo