This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TWL6030:读取 ADC 值

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TWL6030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744675/linux-twl6030-reading-adc-values

部件号:TWL6030

工具/软件:Linux

我有一个 Gumstix,上面有一个 TWL6030,运行 Linux 4.0.0。  我正在尝试弄清楚如何读取 TWL6030上的 ADC。  我假设这可以通过 sysfs 中的文件来完成、但我不知道 sysfs 中的位置。  我应该查找哪些文件? 它的价值是多少?

请提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conlan、

    我已附上下面 TWL6030的完整数据表、其中包含有关如何使用 GPADC 值的部分。 软件由 OMAP 团队提供支持、因此我在这方面没有太多帮助、但希望 PMIC 方面提供更多信息将帮助您找到正确的文件。

    e2e.ti.com/.../SWCS045C_5F00_TWL6030_5F00_Datasheet.pdf