This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:800V 应用中的 UCC25630

Guru**** 2496655 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728983/ucc256304-ucc25630-in-800v-application

器件型号:UCC256304

您好!  

我的客户对800V 应用中的 UCC25630有一些疑问:

他们需要在 HS 和 MOS 中点之间添加转换隔离、这是否可行、这种方法是否存在任何问题?

是否可以添加外部 MOS 驱动器来提高 HV 应用期间的驱动电流能力?

除上述问题外、以及:

突发模式期间的恒定频率是多少?

对于100Hz 线路频率纹波、UCC25630应该在 IO 纹波抑制方面具有优势? 客户的目标是100Hz IO 纹波<2%。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赵利奥、您好

    感谢您关注 UCC256304。 HS 引脚需要连接到开关节点、以便自适应死区时间电路正常工作。 将 HS 引脚与开关节点隔离是不可行的。

    突发模式下的频率取决于突发模式阈值和谐振回路设计。 由于混合迟滞控制着眼于谐振电容器电荷、因此控制环路中存在固有的前馈。 因此、输出端的低频纹波抑制具有一些优势。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Banjamin、

    谢谢、下面的问题如何:
    是否可以在 HO/LO 中添加外部 MOS 驱动器来提高 HV 应用期间的驱动电流能力?
    对于100Hz 线路频率纹波、UCC25630应该在 IO 纹波抑制方面具有优势? 客户的目标是100Hz IO 纹波<2%。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赵利奥、您好

    是的、可以添加外部驱动器以提高驱动电流能力。 您需要使用两个低侧驱动器(此处不能使用半桥驱动器、因为 HO 是浮动的并且不以 GND 为基准)和一个外部自举

    是的、由于混合迟滞控制中包含内部电荷环路、UCC25630x 在抑制输出端低频纹波方面具有一些优势。

    此致、
    本·洛夫