This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65233-1:TPS65233-1电流限制低于350mA

Guru**** 2547680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744192/tps65233-1-tps65233-1-current-limit-below-350ma

器件型号:TPS65233-1

各位同事、

您能否告诉我是否可以将电流限制设置为低于350mA?

客户希望将其设置为大约250mA。 最低级别是否存在任何限制?

谢谢、Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我将执行一些基准测试来验证它。 我将在得到结果后随您更新。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    根据我的测试、604kOhm 电阻器将电流限制设置为~280mA;680k 电阻器将电流限制设置为~260mA。
    数据表中的方程式在该范围内似乎不准确。 建议进行测试以获得正确的值。

    此致、
    Sam