This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS62180:数据表和 webench 电源设计器中的不同 θ ja 值

Guru**** 2496655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728634/webench-tools-tps62180-different-theta-ja-values-in-datasheet-and-webench-power-designer

器件型号:TPS62180

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

在 TPS62180的数据表中、θ ja 值被称为61.5 degC/W、而在 Webench 电源设计器中、相应的值为22.5 degC/W 哪个值是正确的?

我应该为分析选择哪一个值?

谢谢、此致、

Vishak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishak、

    该工具通常使用有效的 thetaja 值、该值密切代表该器件的 EVM 板、它通常是该 EVM 板设计和布局的强大功能。 我正在尝试详细了解 TPS62180的此值、并在收到更新后通知您。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishak、

    我已就此器件与专家进行了验证、TPS62180的 EVM 的有效 θ JA 实际上应接近32C/W。 我们将在工具中将22.5C/W 更新为32C/W。 目前、要估算 IC Tj、请使用 IC Tj = IC PD * 32 + Ta。 IC PD 是在工具中报告的运行值。 Ta 是环境温度。

    例如、对于2W 的 IC PD、25C Ta、IC Tj = 2 * 32 + 25 = 89C


    此致、

    模块