This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:请推荐一些电量监测计 IC 与 BQ25713搭配使用

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ28Z610, BQ40Z50-R2, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742960/bq25713-please-recommend-some-fuel-gauge-ic-for-use-with-bq25713

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件: BQ28Z610BQ40Z50-R2BQ40Z50

平板电脑产品 即将启动、我们计划使用 BQ25713为2节 电池充电。

您是否有与 BQ25713搭配使用的电量监测计建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Junqing、

    BQ28Z610和 BQ40Z50-R2是2S 电池的两种可能选项。 以下链接可帮助您开始了解这些器件:

    www.ti.com/.../BQ28Z610
    www.youtube.com/watch (使用 BQ28Z610 EVM)

    www.ti.com/.../BQ40Z50-R2
    training.ti.com/bq40z50-setup-and-going-production -有关 BQ40Z50的初始设置和投入生产的详细视频

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有其他类型的 NVDC 电源轨控制?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Junquing、您好!
    bq28z610和 bq40z50将是为2S 电池组进行电量监测和保护的最佳选择。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要一个部署窄 VDC 架构(NVDC)的2s 电池充电 IC、其中 BATFET 将系统与电池分离。 有一个电池电量监测计可与2节电池充电 IC 配合使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Junquing、您好!

    bq40z50-R2是此应用的正确器件、可与 NVDC 架构配合使用。 bq28z610也可以正常工作。

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持、我将查看数据表和指南、以检查它是否适合我们的设计。