This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:开环测试电路

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UC3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728374/ucc28180-open-loop-test-circuit

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: UC3842

我正在 使用 UCC28180 PFC IC 构建 CCM 升压 PFC 转换器(960W、100kHz)。 我想对 UCC28180D PFC IC 进行开环测试、以在连接到 CCM 升压 PFC 电路之前检查 PWM 输出。 在 UCC28180的数据表中、我找不到任何开环测试电路。 例如、对于 UC3842 IC 开环测试电路、如图所示。 UCC28180是否有类似的测试电路? 我们能否实现与图中所示相同的电路、以便对 UCC28180 IC 进行开环测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sonu、您好!

    您可以通过在 VCC 输入上施加12V 直流电压并在 VSENSE 上施加0.825V 直流电压或更高电压来检查栅极驱动输出信号。

    0.825V 是 VSENSE 上的开环保护级别。
    此器件没有开环测试电路、但您可以使用上述配置通过仔细调整 PFC 的高电压输入来测试功率级的广泛功能。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John。 我已经为 Vcc 提供了+12V、为 Vsense 提供了1V、为 Isense 引脚提供了-0.1V。 并获得栅极引脚上的 PWM 信号。 感谢您的宝贵建议。