This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:瞬态测试设置

Guru**** 2496825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727974/tlv62569-transient-test-setting

器件型号:TLV62569

尊敬的先生  

您能否共享该瞬态测试的带宽设置。

谢谢!!

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    我想对于这些测量、示波器带宽设置为20MHz。 客户的主要问题是什么?
    什么是终端应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sabrina

    我的客户问我、为什么我们使用20MHz 进行瞬态测试而不是全带宽?
    应用程序:AP 路由器

    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是常见的做法。 我们的转换器具有1.5MHz 范围内的低开关频率。 如果我们使用1GHz、我们不仅会捕获输出纹波(在1-2MHz 范围内)和负载瞬态(在100kHz 范围内)、还会捕获频率谐波高得多的开关噪声。
    20MHz 有助于滤除噪声、但不会影响 VOUT 在负载阶跃响应和 Vout 纹波方面的行为。
    因此、20MHz 带宽足以显示 Vout 行为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sabrina

    感谢您的详细答复。 我认为这完全解决了我的疑问。

    艾伦