请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5022 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我使用'WEBENCH 电源设计器'来设计具有以下规格的直流/直流电源设计:
- VIN_MIN = 18V
- VIN_max = 28V
- VOUT = 24V
- Iout_max = 3.5A
- VOUT_MAX_RIPPLE = 0.5%
在 WEBENCH 电源设计器提供的可能解决方案中、我选择了 IC LM5022作为解决方案:
https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=79186C64D446DC3F
在"准备状态"仿真期间、结果与输出电压值完全不对应。 (graph_01)。 该仿真提供的输出电压值为15V 而不是24V、并具有大量纹波。 这是什么?
谢谢你