This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LM5022:仿真中获得的输出电压与设计中指定的电压不符

Guru**** 2537860 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728909/webench-tools-lm5022-the-output-voltage-obtained-in-the-simulation-does-not-correspond-to-the-one-specified-in-the-design

器件型号:LM5022

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我使用'WEBENCH 电源设计器'来设计具有以下规格的直流/直流电源设计:

  • VIN_MIN = 18V
  • VIN_max = 28V
  • VOUT = 24V
  • Iout_max = 3.5A
  • VOUT_MAX_RIPPLE = 0.5%


在 WEBENCH 电源设计器提供的可能解决方案中、我选择了 IC LM5022作为解决方案:

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=79186C64D446DC3F



在"准备状态"仿真期间、结果与输出电压值完全不对应。 (graph_01)。 该仿真提供的输出电压值为15V 而不是24V、并具有大量纹波。 这是什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 FrancMartin:

    首先、感谢您考虑我们的器件。 仿真结果看起来不正确。 例如、红色曲线是 Vin、它应该是稳定的而没有振铃、因为它是一个直流源。 让我把这一点交给我们的 Webench 支持团队、并获得他们的建议。

    此致、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我正在等待您和您的 WEBENCH 支持团队提供解决方案。

    此致。