This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74801:3.6V 的输出电压范围限制

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A92, TPS74801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744375/tps74801-vout-range-limitation-of-3-6v

器件型号:TPS74801
主题中讨论的其他器件:TPS7A92

您好!

  TPS748中最大输出电压限制为3.6V 的原因是什么? (绝对最大值允许高达 Vin+0.3V)
如果 我们使用 Vout>3.6V、会发生什么情况? (例如、Vin=4.5V & Vout=4.2V)

提前感谢。
新亚·索本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinya、

    4.2V 的输出电压超出了 TPS74801的设计、特性和工作测试范围。 请考虑已针对您的应用条件进行设计、测试和表征的 TPS7A92。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ryan、
    我了解到限制不是由于器件质量原因、而是表征覆盖范围原因。

    此致、
    新亚·索本