This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ7694001DBT:生产线上的 SOC (充电状态校准)校准

Guru**** 2496825 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76940, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729036/bq76940-bq7694001dbt-soc-state-of-charge-calibration-calibration-on-production-lines

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他部件:BQ78350、BQ78350-R1

您好!

我们将生产 由 BQ7694001DBT 电路管理的电池。

我们知道 BQ 需要一个老化周期(完全充电/完全放电)来校准其 SOC (充电状态)。

在生产过程中、无法对每个生产的电池执行此循环、因为它太长且成本高昂。

是否可以在"黄金"电池上执行此周期并从该电池上的 BQ 中检索校准参数(黄金映像)、然后闪存此黄金映像所有生产的电池?

感谢您的回答、

David Duminy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    bq76940是一款监控器、可与将生成 SOC 的 bq78350-R1监测计搭配使用。 可以将设置或黄金映像复制到生产批次中的所有电池。 但是、bq78350是 CEDV 监测计。 复位时、它将根据电压估算 SOC、但在具有完整周期之前不会确定 SOC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、您是对的、我们使用 BQ76940和 BQ78350作为监测计。

    无论如何,您的答案是明确的:除了执行一个完整的放电和充电周期之外,没有办法在线路末端校准 SOC 计算。

    此致、

    David