This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:TPS61165能否支持两个并联的 LED 灯串? 每个灯串10个 LED?

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61165, TPS61195, TPS61177A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729197/tps61165-can-tps61165-support-two-led-strings-in-parallel-10-leds-each-string

器件型号:TPS61165
主题中讨论的其他器件: TPS61185TPS61177A

您好,

我的客户希望在 LED 灯串外壳中使用 TPS61165、并联两个 LED 灯串、每个灯串10个 LED。  他们提到 、每个灯串都需要150mA 电流。 和数据表声明 TPS61165可输出至38V、300mA 输出电流没问题。 我是否可以有您的建议。 如果没有、您的建议是什么? 谢谢。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yue:

    是的、TPS61165可以支持2个灯串、每个灯串最多10个 LED。 您能告诉我您的 LED 输入电压范围和正向电压吗? 如果输入电压低、它可能会以高输出功率触发内部电流限制。

    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sean、
    感谢您的回复。 12V 输入、LED 的正向电压为3.1v。 是否存在这样的使用风险?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yue:
    让我们简单计算一下:IIN_avg=(Vout*Iout)/Vin/Efficiency={(3.1*10+0.2)*0.15*2}/12/0.85=0.92A。 考虑到电流纹波、它可能会触发内部电流限制(典型值为1.2A)。 我认为这种应用会有一些风险。 对于12V 输入,我建议使用 TPS61177A 或 TPS61195。 顺便说一下、您的应用是什么? PC?笔记本?
    此致
    肖恩