This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:软启动最小值/最大值

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744700/tps563201-soft-start-min-max

器件型号:TPS563201

大家好、

 数据表中 TSS 的定义为1ms (典型值)。
  TSS 的最小/最大值是多少(软 Stat 时间)。

此致、
Ogasawara




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ogasawara、

    大多数器件的 TSS 介于0.8ms 和1ms 之间。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    这是覆盖的温度和输入电压吗?

    Regadrs、
    Ogasawara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ogasawara、

    ℃℃、以下是30个器件在-40 ̊ C 和125 ̊ C 下的平均值。 VIN 的变化没有明显变化。
    ℃μ s:0.96ms
    ℃μ s:0.825ms

    肖恩