Other Parts Discussed in Thread: TPS568215, TPS51367
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51367 主题中讨论的其他器件:TPS568215、
您好!
我的客户正在考虑使用 TPS51367或 TPS568215。
我的客户重视效率。
将 TPS51367的效率与数据表的图形(测量值)进行比较、并将 TPS568215的效率与 WEBENCH 的仿真值进行比较。
您能告诉我在相同条件下进行比较时、效率有多大差异?
我认为、如果电感器的恒定设置存在差异、它会发生很大变化。
TPS51367没有 WEBENCH 或 EVM、因此我有问题。
请注意、
Yurie